PerformanceCondition


パフォーマンス計測の条件を作成します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[型]

class PerformanceCondition:
        StartAddress = ""
        StartData = ""
        StartPerformanceType = PerformanceType.Execution
        EndAddress = ""
        EndData = ""
        EndPerformanceType = PerformanceType.Execution
        PerformanceMode = PerformanceMode.MaxCount
        PerformanceItem = PerformanceItem.AllFetchCall

[変数]

変数

説明

StartAddress

パフォーマンス計測を開始するアドレスを指定します。

StartData

パフォーマンス計測を開始するアドレスのデータ条件(数値)を指定します。

パフォーマンス計測の条件がデータ・アクセス系の場合のみ有効です。

StartPerformanceType

パフォーマンス計測を開始する種類を指定します。

指定可能な種類を以下に示します。

種類

説明

PerformanceType.Execution

実行時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います(デフォルト)。

PerformanceType.Read

データ・リード時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

PerformanceType.Write

データ・ライト時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

PerformanceType.Access

データ・アクセス時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

EndAddress

パフォーマンス計測を終了するアドレスを指定します。

EndData

パフォーマンス計測を終了するアドレスのデータ条件(数値)を指定します。

パフォーマンス計測の条件がデータ・アクセス系の場合のみ有効です。

EndPerformanceType

パフォーマンス計測を終了する種類を指定します。

指定可能な種類を以下に示します。

種類

説明

PerformanceType.Execution

実行時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います(デフォルト)。

PerformanceType.Read

データ・リード時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

PerformanceType.Write

データ・ライト時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

PerformanceType.Access

データ・アクセス時にパフォーマンス計測の開始/終了を行います。

PerformanceMode

パフォーマンス計測を行うモードを指定します。

指定可能なモードを以下に示します。

モード

説明

PerformanceMode.PassCount

パス・カウント

PerformanceMode.NewCount

最新カウント

PerformanceMode.MinCount

最小カウント

PerformanceMode.MaxCount

最大カウント

PerformanceMode.AddCount

積算カウント

PerformanceItem

パフォーマンス計測を行う項目を指定します。

指定可能な項目を以下に示します。

項目

説明

PerformanceItem.FlashRomDataRequest

Flash ROMデータリクエスト数【RH850G3M, RH850G3K, RH850G3MH, RH850G3KH】

PerformanceItem.CpuFetchRequestHit

CPU発行命令フェッチリクエスト要求に対して命令Cacheにてノンウェイトでレスポンスした数

PerformanceItem.CpuFetchRequest

CPU発行命令フェッチリクエスト数

PerformanceItem.DisableInterruptCycle

DI/EIによる割り込み禁止時間

PerformanceItem.NoInterruptCycle

割り込み処理中ではない時間

PerformanceItem.ClockCycle

クロックサイクル数

PerformanceItem.StallCycle

命令実行ユニットへの命令発行ストールサイクル数【RH850G4MH】

PerformanceItem.ALLInstructionSyncException

全命令同期例外受付回数

PerformanceItem.AllInstructionAsyncException

全命令非同期例外受付回数

PerformanceItem.FetchFELevelInterrupt

FEレベル割り込み受付回数

PerformanceItem.FetchEILevelInterrupt

EIレベル割り込み受付回数

PerformanceItem.BranchPredictionMiss

条件分岐命令の分岐予測ミス回数(Bcond命令,Loop命令)【RH850G4MH】

PerformanceItem.FetchBcondLoop

条件分岐命令の実行回数(Bcond命令,Loop命令)【RH850G4MH】

PerformanceItem.FetchBranch

分岐命令実行回数(条件不一致のBcond命令,Loop命令,例外命令は除く)【RH850G4MH】

PerformanceItem.AllFetchBranch

分岐命令実行回数【RH850G3M, RH850G3K, RH850G3MH, RH850G3KH】

PerformanceItem.AllFetchCall

全命令実行回数

[詳細説明]

-

PerformanceConditionはclass形式になっており,パフォーマンス計測の条件を変数に指定します。
パフォーマンス計測の条件を作成するには,インスタンスを生成し,生成したインスタンスに対して条件を設定します。