条件タイマ・イベント情報(debugger.Timer.Information関数の戻り値)を保持します。
[型]
class TimerEventInfo:
Number = 0
Name = ""
Enable = True
StartAddress = ""
StartData = ""
StartTimerType = TimerType.Execution
EndAddress = ""
EndData = ""
EndTimerType = TimerType.Execution
|
[変数]
|
|
Number
|
タイマ・イベント番号が格納されます。
|
Name
|
タイマ名が格納されます。
|
Enable
|
タイマが有効かどうかが格納されます。
True :有効
False :無効
|
StartAddress
|
タイマ測定を開始するアドレスが格納されます。
|
StartData
|
タイマ測定を開始するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。
|
StartTimerType
|
タイマ測定を開始するタイマの種類が格納されます。
|
|
|
TimerType.Execution
|
実行時にタイマの開始を行います。
|
TimerType.Read
|
データ・リード時にタイマの開始を行います。
|
TimerType.Write
|
データ・ライト時にタイマの開始を行います。
|
TimerType.Access
|
データ・アクセス時にタイマの開始を行います。
|
EndAddress
|
タイマ測定を終了するアドレスが格納されます。
|
EndData
|
タイマ測定を終了するアドレスのデータ条件(数値)が格納されます。
|
EndTimerType
|
タイマ測定を終了するタイマの種類が格納されます。
|
|
|
TimerType.Execution
|
実行時にタイマの終了を行います。
|
TimerType.Read
|
データ・リード時にタイマの終了を行います。
|
TimerType.Write
|
データ・ライト時にタイマの終了を行います。
|
TimerType.Access
|
データ・アクセス時にタイマの終了を行います。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>info = debugger.Timer.Information()
1 Pythonタイマ0001 Enable main - sub
>>>print info[0].Number
1
>>>print info[0].Name
Pythonタイマ0001
>>>print info[0].Enable
True
>>>
|