Everything

[イベントフラグ]タブ

RI600PXのイベントフラグ情報(イベントフラグ名,IDなど)を表示します。
図A―8  [イベントフラグ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600PXのイベントフラグ情報(イベントフラグ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
イベントフラグ名
イベントフラグの現在状態を示すアイコン,およびイベントフラグの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
待ちタスクあり
待ちタスクなし
イベントフラグ未生成
ID
イベントフラグのIDを表示します。
キュー状態
イベントフラグの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Empty
待ちタスクなし
現在のフラグ・パターン
イベントフラグの現在ビット・パターンを表示します。
初期フラグ・パターン
イベントフラグの初期ビット・パターンを表示します。
属性
イベントフラグの属性(タスクのキューイング方式,キューイング可能なタスクの最大数,ビット・パターンのクリア有無)を表示します。
【タスクのキューイング方式】
TA_TFIFO
ビット・パターンのチェックを行った順
TA_TPRI
タスクの優先度順
【キューイング可能なタスクの最大数】
TA_WSGL
1タスク
TA_WMUL
複数タスク
【ビット・パターンのクリア】
TA_CLR
要求条件を満足した際,ビット・パターンのクリアあり
表示なし
要求条件を満足した際,ビット・パターンのクリアなし

(b) 第2階層
イベントフラグの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―9  [イベントフラグ]タブ(待ちタスク情報)
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
イベントフラグ名,ID,キュー状態,現在のフラグ・パターン,初期フラグ・パターン,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,現在のフラグ・パターン,初期フラグ・パターン
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。