debugger.DebugTool.SaveState
デバッグ・ツールの状態をファイルに保存します。
[指定形式]
debugger.DebugTool.SaveState(fileName)
[引数]
引数
説明
fileName
デバッグ・ツールの状態を保存するファイルをフルパスで指定します。
[戻り値]
ファイルの保存に成功した場合 : True
ファイルの保存に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
読み書き可能なメモリとレジスタ値をデバッグ・ツールの状態としてファイルに保存します。
[使用例]
>>>debugger.DebugTool.SaveState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>