以下に,コード生成がクロックコントローラ(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.2
クロックコントローラ用API関数
API関数名
機能概要
R_CGC_Create
クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CGC_Create_UserInit
クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_CGC_CK_Output_Enable
CK端子からのクロック出力を許可します。
R_CGC_CK_Output_Disable
CK端子からのクロック出力を禁止します。