Everything
3.2.21 デジタルフィルタ

以下に,コード生成ツールがデジタルフィルタ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.21

デジタルフィルタ用API関数

API関数名

機能概要

R_DFE_Create

デジタルフィルタを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DFE_Create_UserInit

デジタルフィルタに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dfe_error_interrupt

エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_DFE_Set_SoftwareData

フィルタ対象データを設定します。

R_DFE_Generate_SoftwareTrigger

ソフトウェアトリガを発生します。

R_DFE_Channelm_Create

デジタルフィルタ チャネルnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DFE_Channelm_Create_UserInit

デジタルフィルタ チャネルnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dfe_channelm_interrupt

DFEnの割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_dfe_channelm_callback_output_data

出力データの割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_dfe_channelm_callback_condition_match

条件一致割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_DFE_Channelm_Enable

チャネルを有効にします。

R_DFE_Channelm_Disable

チャネルを無効にします。

R_DFE_Channelm_GetResult

DFE演算結果を読み出します。