以下に,コード生成がウィンドウウォッチドッグタイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.11
ウィンドウウォッチドッグタイマ用API関数
API関数名
機能概要
R_WDTm_Create
ウィンドウウォッチドッグタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_WDTm_Create_UserInit
ウィンドウウォッチドッグタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_wdtm_interrupt
WDTインターバルタイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_WDTm_Restart
WDTトリガを発生し,WDTカウンタをスタート/リスタート処理をします。