以下に,コード生成がスタンバイコントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.25
スタンバイコントローラ用API関数
API関数名
機能概要
R_STBC_Start_Stop_Mode
スタンバイ(STOPモード)を開始します。
R_STBC_Prepare_Stop_Mode
スタンバイ(STOPモード)を開始するための準備に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Start_Deep_Stop_Mode
スタンバイ(DeepSTOPモード)を開始します。
R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode
スタンバイ(DeepSTOPモード)を開始するための準備に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Deep_Stop_Loop
スタンバイ(DeepSTOPモード)の待ち処理を行います。
R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Peripheral
スタンバイ(STOPモード)の準備(周辺機能の停止)に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Interrupt
スタンバイ(STOPモード)の準備(割り込み制御レジスタ)に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Clock_Mask
スタンバイ(STOPモード)の準備(クロック停止マスクレジスタを設定)に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Clock_Source
スタンバイ(STOPモード)の準備(各クロックソースの発振/停止)に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode_Set_Peripheral
スタンバイ(DeepSTOPモード)の準備(周辺機能の停止)に関するユーザ独自の処理を行います。
R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode_Set_Interrupt
スタンバイ(DeepSTOPモード)の準備(割り込み制御レジスタ)に関するユーザ独自の処理を行います。