CSI受信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、CSI受信完了割り込みINTCSImnに対応した割り込み処理r_csimn_interruptのコールバック・ルーチン(R_CSImn_Receiveの引数 rx_num、またはR_CSImn_Send_Receiveの引数 tx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_csin_callback_receiveend ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし