Everything

R_IICmn_StartCondition

スタート・コンディションを発生させます。

備考              API 関数は、R_IICmn_Master_Send、およびR_IICmn_Master_Receiveの内部関数として位置づけられているため、通常、ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません。

 

[指定形式]

void       R_IICmn_StartCondition ( void );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし