UART送信完了割り込みINTSTnの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、UART送信完了割り込みINTSTnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_sendのコールバック・ルーチン(R_UARTn_Sendの引数 tx_num で指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartn_callback_sendend ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし