シリアル・アレイ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は,R_SAUm_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_SAUm_Create_UserInit ( void );
備考 m は、ユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
シリアル・アレイ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は,R_SAUm_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_SAUm_Create_UserInit ( void );
備考 m は、ユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし