3線シリアルI/O通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_SAUm_Createの内部関数として位置づけられているため、通常、ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません
[指定形式]
void R_CSImn_Create ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
3線シリアルI/O通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_SAUm_Createの内部関数として位置づけられているため、通常、ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません
[指定形式]
void R_CSImn_Create ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし