isfinite 【V1.08以降】
有限(0,非正規化数,正規化数)かどうかを判定します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
int isfinite(実浮動小数点型 x); (C99)
[戻り値]
実引数が有限(0,非正規化数,正規化数)である場合,0以外の値を返します。
実引数が無限大またはNaNである場合,0を返します。
[詳細説明]
実引数が有限(0,非正規化数,正規化数)かどうかを判定します。
実引数に浮動小数点型以外の型を渡した場合,動作を保証しません。