実引数に1を加えた値の自然対数を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
float __far log1pf(float x); (C99)
[戻り値]
xに1を加えた値の自然対数を返します。
xが-1より小さい場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。
xが-1である場合,-HUGE_VALFを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xに1を加えた値の自然対数を求めます。