exp
指数関数を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far exp(double x);
[戻り値]
eのx乗を返します。
アンダフローが生じた場合,0,または非正規化数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
オーバフローが生じた場合,∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
eのx乗を求めます(eは自然対数の底で,約2.71828です)。