逆正接を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long double __far atanl(long double x); (C99)
[戻り値]
xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,[-π / 2, π / 2]の範囲です。
xが非数の場合,非数を返し,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。
xが-0 である場合,-0 を返します。
解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。