Everything

scalbnf 【V1.09以降】


浮動小数点数とFLT_RADIXのべき乗を乗算します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far scalbnf(float x, int n); (C99)

[戻り値]

x * FLT_RADIXnの値を返します。

xが非数の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。

アンダフロー,またはオーバフローが生じた場合,グローバル変数errno にマクロERANGEを設定します。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバフローの場合,∞を返します。

[詳細説明]

浮動小数点数とFLT_RADIXのべき乗を乗算します。