log
自然対数を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far log(double x);
[戻り値]
xの自然対数を返します。
xが負の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
xが0の場合,-∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの自然対数,つまり,底をeとしてその対数を求めます。