void __near * __far memcpy(void __near *s1, const void __near *s2, size_t n);(C90)
void __near * __far memcpy(void __near * restrict s1, const void __near * restrict s2, size_t n);(C99) 【V1.07以降】
void __far * __far _COM_memcpy_ff(void __far *s1, const void __far *s2, size_t n);(C90)
void __far * __far _COM_memcpy_ff(void __far * restrict s1, const void __far * restrict s2, size_t n);(C99) 【V1.07以降】
n文字分をs2の指すオブジェクトからs1の指すオブジェクトへコピーします。
コピー元とコピー先の領域が重なっている場合,その動作は不定です。
memcpy関数はCC-RLが内部的に呼び出すことがあり,ランタイム・ライブラリに含まれます。同名のユーザ関数を作成しないでください。