Everything

strerror


エラー番号に対応したエラー・メッセージを取得します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char __far * __far strerror(int errnum);

[戻り値]

errnumに対応するエラー・メッセージの文字列へのポインタを返します。

対応するエラー・メッセージが存在しない場合,nullポインタを返します。

[詳細説明]

エラー番号errnumに対応するエラー・メッセージを取得します。エラー・メッセージは,アプリケーション・プログラム側で変更しないでください