オブジェクトをコピーします。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
void __near * __far memmove(void __near *s1, void __near *s2, size_t n);
void __far * __far  _COM_memmove_ff(void __far *s1, void __far *s2, size_t n);
[戻り値]
s1の値を返します。
[詳細説明]
n個の文字を,s2の指すオブジェクトからs1の指すオブジェクトへコピーします。
コピー元とコピー先の領域が重なっている場合も正しくコピーします。