オブジェクトから文字を探索します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
void __near * __far memchr(const void __near *s, int c, size_t n);
void __far * __far _COM_memchr_f(const void __far *s, int c, size_t n);
[戻り値]
cが見つかった場合はこの文字を指すポインタを返し,cが見つからなかった場合はnullポインタを返します。
[詳細説明]
sの指すオブジェクトの最初のn個の文字の中に文字cが最初に現れた位置を求めます。