オブジェクトの先頭から指定文字数分を指定文字で初期化します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
void __near * __far memset(const void __near *s, int c, size_t n);
void __far * __far  _COM_memset_f(const void __far *s, int c, size_t n);
[戻り値]
sの値を返します。
[詳細説明]
sの指すオブジェクトの最初のn文字にcの値をコピーします。
[注意事項]
memset関数はCC-RLが内部的に呼び出すことがあり,ランタイム・ライブラリに含まれます。同名のユーザ関数を作成しないでください。