文字列を比較します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
int __far strcmp(const char __near *s1, const char __near *s2);
int __far _COM_strcmp_ff(const char __far *s1, const char __far *s2);
[戻り値]
s1の指す文字列がs2の指す文字列と比べて大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい値を返します。
[詳細説明]
s1の指す文字列とs2の指す文字列とを比較します。