isnan 【V1.08以降】
NaNかどうかを判定します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
int isnan(実浮動小数点型 x); (C99)
[戻り値]
実引数がNaNである場合,0以外の値を返します。
それ以外の場合は0を返します。
[詳細説明]
実引数がNaNかどうかを判定します。
実引数に浮動小数点型以外の型を渡した場合,動作を保証しません。