llrint 【V1.09以降】
丸め方向に従って,実引数を浮動小数点形式の整数値に丸めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long long int __far llrint(double x); (C99)
[戻り値]
丸めた値を返します。丸めた値が戻り値の型で表現できない場合,0を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
[詳細説明]