Everything

log1pl 【V1.08以降】


実引数に1を加えた値の自然対数を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far log1pl(long double x); (C99)

[戻り値]

xに1を加えた値の自然対数を返します。

xが-1より小さい場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。

xが-1である場合,-HUGE_VALLを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xに1を加えた値の自然対数を求めます。