tanhf
双曲線正接を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
float __far tanhf(float x);
[戻り値]
xの双曲線正接を返します。
解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの双曲線正接を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。
sinhf (x) / coshf (x)