Everything

fdimf 【V1.09以降】


2個の実引数の正の差を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far fdimf(float x, float y); (C99)

[戻り値]

x>yの場合はx-yを,x<=yの場合は+0を返します。xまたはyが非数の場合は非数を返します。

[詳細説明]

2個の実引数の正の差を求めます。