Everything

modff


浮動小数点数を整数部と小数部に分割します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far modff(float val, float *iptr);

[戻り値]

符号付きの小数部を返します。結果の符号はvalの符号と同じです。

val が±∞の場合, 0を返し,iptrに ±∞,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。

val が非数の場合, 非数を返し, iptrに非数,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。

[詳細説明]

valを整数部と小数部とに分割し,整数部を*iptrに格納します。整数部,および小数部の符号は,valと同一です。