cosh
双曲線余弦を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far cosh(double x);
[戻り値]
xの双曲線余弦を返します。
オーバフローが生じた場合,∞を返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの双曲線余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。
(e x + e -x) / 2