Everything

fgetwc


ストリーム入出力用ファイルから1つのワイド文字を入力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

wint_t fgetwc(FILE *fp);

[引数]

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:ファイルの終了の時:EOF

ファイルの終了でない時:入力したワイド文字

異常:EOF

[備考]

読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してのエラー指示子が設定されます。

fgetwc関数はfgetc関数をワイド文字が入力できるようにした関数です。