Everything

fwide


ファイルへの入力単位を設定します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

long fwide(FILE *fp, long mode);

[引数]

fp ファイルポインタ

mode 入力単位を表す値

[戻り値]

ワイド文字単位が設定された場合は0より大きい値

バイト単位の場合は0より小さい値

入出力単位をもたない場合は0

[備考]

fwide関数はストリーム入出力単位が既に決定されている場合、それを変更しません。