Everything

putwchar


標準出力ファイル(stdout)へ1つのワイド文字を出力します。

[指定形式]

#include <wchar.h>

wint_t putwchar(wchar_t c);

[引数]

c 出力するワイド文字

[戻り値]

正常:出力したワイド文字

異常:WEOF

[備考]

書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

putwchar関数はputchar関数のワイド文字対応版です。