Everything

fputwc


ストリーム入出力用ファイルへ1つのワイド文字を出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

wint_t fputwc(wchar_t c, FILE *fp);

[引数]

c 出力する文字

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:出力したワイド文字

異常:EOF

[備考]

書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

fputwc関数はfputc関数のワイド文字対応版です。