Everything

wcsncat


文字列に文字列を指定した文字数分連結します。

[指定形式]

#include <wchar.h>

wchar_t *wcsncat(wchar_t * restrict s1, const wchar_t * restrict s2, size_t n);

[引数]

s1 連結される文字列へのポインタ

s2 連結する文字列へのポインタ

n 連結する文字数

[戻り値]

s1の値

[備考]

wcsncat関数はstrncat関数のワイド文字対応版です。