Everything

wcscmp


指定された2つの文字列の内容を比較します。

[指定形式]

#include <wchar.h>

long wcscmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

[引数]

s1 比較される文字列へのポインタ

s2 比較する文字列へのポインタ

[戻り値]

s1で指された文字列>s2で指された文字列の時:正の値

s1で指された文字列==s2で指された文字列の時:0

s1で指された文字列<s2で指された文字列の時:負の値

[備考]

wcscmp関数はstrcmp関数のワイド文字対応版です。