Everything

wcsspn


指定された文字列を先頭から調べ、別に指定した文字列中の文字が先頭から何文字続くかを求めます。

[指定形式]

#include <wchar.h>

size_t wcsspn(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

[引数]

s1 調べられる文字列へのポインタ

s2 s1を調べるための文字列へのポインタ

[戻り値]

s1の先頭から、s2で指定した文字が続いている文字数

[備考]

wcsspn関数はstrspn関数のワイド文字対応版です。