del_tsk

概要

タスクの削除

C言語形式

 ER      del_tsk ( ID tskid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID



機能

本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。

tskidで指定されたタスクを削除します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid≦0

- tskid > VTMAX_TSK

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OACV

-27

オブジェクト・アクセス違反

- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。

E_OBJ

-41

オブジェクト状態不正

- 対象タスクがDORMANT状態でない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- tskidのタスクが存在しない。