get_pri

iget_pri

概要

タスク現在優先度の参照

C言語形式

 ER      get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
 ER      iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

TSK_SELF: 自タスク

数値: タスクのID

O

 PRI     *p_tskpri;
現在優先度を格納する領域へのポインタ



機能

tskidで指定されたタスクの現在優先度をp_tskpriで指定された領域に格納します。

備考 現在優先度とベース優先度については,「8.2.2 現在優先度とベース優先度」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- p_tskpri == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid < 0

- tskid > VTMAX_TSK

- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiget_priを発行した場合,および非タスクからget_priを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(get_priのみ)

- 呼び出しタスクからのp_tskpriが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。

E_OBJ

-41

オブジェクト状態エラー

- 対象タスクがDORMANT状態である。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- tskidのタスクが存在しない。