mulhi


符号付き乗算(ハーフワード)を行います。(Multiply Half-word)

[指定形式]

-

mulhi imm, reg1, reg2

 

immに指定可能なものを以下に示します。

-

16ビット幅までの値を持つ絶対値式注

-

相対値式

-

上記のものにHIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

注

アセンブラでは,16ビットを越えるかどうかチェックは行われません。生成された機械語命令mulhi命令では,下位16ビットを用いて演算が行われます。

[機能]

第1オペランドに指定した絶対値式,相対値式,あるいは,HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用した値と,第2オペランドに指定したレジスタ値を符号付きの値として乗算し,結果を第3オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のmulhi命令注が1つ生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲の絶対値式

mulhi   imm16, reg1, reg2
mulhi   imm16, reg1, reg2

(b)

sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

mulhi   $label, reg1, reg2
mulhi   $label, reg1, reg2

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式

mulhi   !label, reg1, reg2
mulhi   !label, reg1, reg2
mulhi   %label, reg1, reg2
mulhi   %label, reg1, reg2

(d)

HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

mulhi   imm16, reg1, reg2
mulhi   imm16, reg1, reg2

注

機械語命令のmulhi命令は,第1オペランドに-32768〜+32767(0xFFFF8000〜0x7FFF)の範囲のイミーディエトをとります。

 

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

<1>

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

reg1=reg2の場合

mulhi   imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
mulh    r1, reg2

 

reg1≠reg2の場合

mulhi   imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, reg2
mulh    reg1, reg2

<2>

上記以外の場合

reg1=reg2の場合

mulhi   imm, reg1, reg2
mov     imm, r1
mulh    r1, reg2

 

reg1≠reg2の場合

mulhi   imm, reg1, reg2
mov     imm, reg2
mulh    reg1, reg2

(b)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

reg1=reg2の場合

mulhi   #label, reg1, reg2
mov     #label, r1
mulh    r1, reg2
mulhi   label, reg1, reg2
mov     label, r1
mulh    r1, reg2
mulhi   $label, reg1, reg2
mov     $label, r1
mulh    r1, reg2

 

reg1≠reg2の場合

mulhi   #label, reg1, reg2
mov     #label, reg2
mulh    reg1, reg2
mulhi   label, reg1, reg2
mov     label, reg2
mulh    reg1, reg2
mulhi   $label, reg1, reg2
mov     $label, reg2
mulh    reg1, reg2

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−

[注意事項]

-

第3オペランドにr0を指定すると,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550240 : RH850コア指定時には、デスティネーション・オペランドにr0を指定することはできません。