mov32


32ビット・データの転送を行います。(32bit Move)

[指定形式]

-

mov32 imm, reg2

 

immに指定可能なものを以下に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

[機能]

第1オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値を,第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

アセンブラでは,機械語命令の48ビット長mov命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−