出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。
[指定形式]
出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力しません。
[詳細説明]
- | 出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。 |
- | 出力するコメントは,あくまで参考であり,厳密にはコードと対応していない場合もあります。
また,実行文以外の行にはコメントとして出力されないものもあります(型宣言やラベルなど)。
たとえば,グローバル変数とローカル変数,関数宣言などのコメントの出力位置がずれることがあります。
また,最適化オプションを指定した場合などにより,コードが削除され,コメントのみが残ることもあります。 |
[使用例]
- | 出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。 |
>ccrh -Xpass_source -S -Xcommon=rh850 main.c
|