-Xcheck_exclusion_control 【V1.04.00以降】


排他制御チェックを有効にします。

[指定形式]

-Xcheck_exclusion_control=<ファイル名>

 

-

省略時解釈

排他制御チェックを無効にします。

[詳細説明]

-

設定ファイルを読み込み,指定した位置にdbtag命令を挿入します。

-

本機能はCS+経由での使用が前提であり,ユーザは直接使用しません。