-Xround


浮動小数点定数の丸めモードを指定します。

[指定形式]

-Xround=mode

 

-

省略時解釈

浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます(-Xround=nearest と同じ)。

[詳細説明]

-

浮動小数点定数の丸めモードを指定します。

-

mode には以下のいずれかを指定します。これ以外のものを指定した場合はエラーとなります。

-

nearest
浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます。

-

zero
浮動小数点定数を0 の方に丸めます。

-

-Xfloat=soft と同時に指定した場合,本オプションは無効になり,常に浮動小数点定数を表現可能な最も近い値に丸めます。