除算に対して,div,およびdivu命令を生成します。
[指定形式]
除算に対して,divq,およびdivqu命令を生成します。
[詳細説明]
- | 除算に対して,divq,およびdivqu命令を生成する代わりに,div,およびdivu命令を生成します。 |
- | divq,およびdivqu命令は高速ですが,実行サイクル数がオペランドの値により変わります。
そのため,リアルタイム性の保証などのために,常に実行サイクル数が一定であることが必要な場合に,本オプションを指定します。 |
[使用例]
- | 除算に対して,div,およびdivu命令を生成します。 |
>ccrh -Xdiv -Xcommon=rh850 main.c
|