ldsr


システム・レジスタへのロードを行います。(Load System Register)

[指定形式]

-

ldsr reg, regID

-

ldsr reg, regID, selID

 

regID,selIDに指定できるものを次に示します。

-

5ビット幅までの値を持つ絶対値式

[機能]

-

“ldsr reg, regID”の形式

第1オペランドに指定したレジスタ値を,第2オペランドに指定したシステム・レジスタ番号で示されるシステム・レジスタに格納します。

-

“ldsr reg, regID, selID”の形式

第1オペランドに指定したレジスタ値を,第2オペランドに指定したシステム・レジスタ番号と第3オペランドに指定したグループ番号で示されるシステム・レジスタに格納します。

selIDが省略された場合は,selID=0が指定されたものとします。

システム・レジスタに関しては,各デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT

注意

システム・レジスタにプログラム・ステータス・ワード(PSW)を指定した場合,各フラグにはregに対応したビットを設定します。

[注意事項]

-

regID,selIDに0〜31の範囲を越える絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,指定した値を下位5ビットを用いてアセンブルが続行されます。

W0550018:ldsr命令に指定した番号のシステム・レジスタはアクセス禁止です。

機械語命令のldsr命令は,第2オペランドに0〜31(0x0〜0x1F)の範囲のイミーディエトをとります。