rie


予約命令例外を行います。(Reserved Instruction Exception)

[指定形式]

-

rie

-

rie imm5, imm4

 

imm5に指定できるものを次に示します。

-

5ビット幅までの値を持つ絶対値式

 

imm4に指定できるものを次に示します。

-

4ビット幅までの値を持つ絶対値式

[機能]

復帰PC(rie命令のアドレス)と現在のPSWの内容を,それぞれFEPCとFEPSWに退避し,例外要因コードをFEICレジスタに格納,PSWを例外要因にしたがって更新します。続いて,例外ハンドラ・アドレスに分岐し,例外処理を開始します。

例外ハンドラ・アドレスは,オフセット・アドレス60Hを元に計算されます。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のrie命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT