eiret


EIレベル例外からの復帰を行います。(Return from Trap or Interrupt)

[指定形式]

-

eiret

[機能]

EIレベル例外から復帰する命令です。EIPC,EIPSWから復帰PCとPSWを取り出し,PC,PSWに設定し制御を移します。

また,EP=0の場合,割り込み(EIINTn)処理を終了したため,ISPRレジスタの所定のビットをクリアします。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のeiret命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

EIPSWから読み出した値が設定される

OV

EIPSWから読み出した値が設定される

S

EIPSWから読み出した値が設定される

Z

EIPSWから読み出した値が設定される

SAT

EIPSWから読み出した値が設定される